This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:替代器件

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773966/cdcm61001-alternative-part

器件型号:CDCM61001
主题中讨论的其他器件: CDCE913

您好!

您能帮我查找 FS6131-01的替代器件吗?

根据我的探索、CDCM61001将满足需求。

我不熟悉时钟发生器、请指导我进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择时钟发生器时要考虑的关键参数是:
    输入频率、时钟输入数量和输入类型(XTAL、差分、单端)
    输出频率列表、每个输出的副本数和输出类型

    CDCM61001是我推荐的用于单路输出时钟发生器的理想器件。 请注意、封装和引脚不同

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!!

    是的、我知道这两种产品的引脚匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    由于在 CDCM61001中、我们可以通过引脚配置来更改偏差设置、而 FS6131-01具有 I2C 协议来更改偏差。

    因此、我们无法更改 CDCM61001 Dsuring 运行时间中的偏差设置。

    我们是否可以使用与 FS6131-01相同的任何其他选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我推荐 CDCE913。 它是一个可生成三个 LVCMOS 输出的 I2C 可编程时钟发生器。
    如果您有其他要求、请告诉我、我可以帮助您为您的应用找到最佳的 TI 替代产品

    此致、
    通道