This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2522:LMX2502的直接替代产品

Guru**** 2693875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2522, LMX2502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762774/lmx2522-drop-in-replacement-for-lmx2502

器件型号:LMX2522
主题中讨论的其他器件: LMX2502

我有一个使用 LMX2502的现有设计。 我正在考虑将 LMX2502替换为 LMX2522。 LMX2522是否是 LMX2502的直接替代产品? 相同的寄存器设置和所有内容? 我可以通过简单地交换器件来安全地获得相同的性能吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffery、

    比较这两种情况、似乎是相同的:

    -引脚排列

    -方框图

    -寄存器编程

    但是、LMX2512并不能直接替代 LMX2502、因为电气表中所示的 VCO 频率完全不同。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的回答。 我在比较这两个数据表时得出了类似的结论。 但是,“似乎是一样的”部分仍然是我所关心的。 我希望能够在无需经过验证过程的情况下更换器件、但这可能是不可能的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffry、



    LMX2502/2512是非常注重应用的器件、分频器不是很灵活。 首先要做的是确保 LMX2512能够实际产生所需的输出频率。 如果不能,这是一个障碍,答案是否定的

    如果它可以使其所需的输出频率、那么由于相位噪声和杂散的差异、性能仍然可能会有所不同。



    此致、
    Dean