This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:波形中的 LMX2594 OSC

Guru**** 2541020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774323/lmx2594-lmx2594-osc-in-waveform

器件型号:LMX2594

我将使用50MHz 信号馈送 LMX2594 OSCIN 引脚、并使用 OSCIN X2倍频器。

LMX2594的 OSC IN 引脚是否有首选波形?  方波?  正弦波?

如果是方波、是否有可实现最小相位噪声的推荐逻辑系列?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffry、

    方波输入肯定会更好。

    对于相位噪声、LPECL 可能会稍微好一些、但对于杂散、LVDS 可能会稍微好一些。  在任何情况下、LVPECL 和 LVDS 都接近、方波最好。

    此致、

    Dean