This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570计数器延迟编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774103/tms570-counter-delay-programming

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我能否同时为 tms570ls3137中的 RTI 中的单个计数器块使用两个比较值来生成延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有四个比较寄存器(RTICOMPy)来生成针对 VIM 的中断请求或者针对 DMA 控制器的 DMA 请求。 这些中断可用于为操作系统生成不同的时基。 每个比较寄存器可被配置为与 RTIFRC0或 RTIFRC1进行比较。 当计数器的值与比较值相等时、就会产生一个中断。



    此致、
    米罗