This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:用于单端输入的未使用 OSCIN*终端

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773277/lmx2572-unused-oscin-termination-for-single-ended-input

器件型号:LMX2572

大家好、

根据数据表,未使用的 OSCIN*对于单端输入是开放的。 但是,在 EVM 原理图中,未使用的 OSCin *似乎通过51欧姆电阻器连接到 GND。 您能否告诉我们,您建议的哪种终端用于单端时钟操作中未使用的 OSCin *?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    OSCin 配置为 SE 操作时,OSCin*引脚悬空,如果该引脚未连接或通过50欧姆电阻接地,则性能没有差别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢您的回答。 我很理解。

    此致、
    6月