This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输出频率生成

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763537/lmx2582-output-frequency-generation

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2592

您好!

我已经将此 IC 用于从2-3 GHz 生成射频 LO。

我希望 另一个项目具有6GHz 射频 LO。 我们可以从 LMX2582获取它。尽管 在数据表中提到它的 频率高达5.5GHz。

但我认为我可以生成6GHz 可能会在功率级别上造成一定的影响。 请建议。

我 不想使用另一个 IC 或制作另一个用于6GHz 的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2582 VCO 的频率范围为3550至7100 MHz、如果使用 VCO 分频器、您可以看到这一点。  但是、数据表显示您无法获得高于5500 MHz 的任何输出频率。  我真的不确定5500 MHz 以上会发生什么情况、但我们不会提交任何应用资源来调查这种情况。  如果您决定从 LMX2582中获得高于5500 MHz 的频率、那么您将自行承担风险。

    我这样说是因为我们提供了 LMX2592、它是引脚分配、编程和性能直接替代产品、当然可以达到6GHz。

    此致、

    Dean