This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:请帮助生成用于时钟设置的寄存器数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761478/cdci6214-please-help-to-generate-register-datafor-clock-setting

器件型号:CDCI6214

尊敬的团队:

 客户设计:输入 XTAL 25MHz、

CDCI6214 Y1时钟输出:54MHz

                  时钟 Y2输出:25MHz

                  Y 时钟输出:50MHz

您能帮助生成寄存器设置吗?

附加的文件是它们现在的寄存器设置、但失败了。

PLL  寄存器地址   数据
      0001h    6882h
      0002h    0053h
      0003h    0000h
      0004h    0055h
      0005h    0028h
      0006h    19CAh
      0007h    040Ch
      0008h    0001h
      0009h    0000h
      000Ah    0000h
      000Bh    0000h
      000Ch    0000h
      000Dh    0000h
      000Eh    0000h
      000Fh    A037h
      0010h    921Fh
      0011h    26C4h
      0012h    FFFFh
      0013h    0000h
      0014h    0001h
      0015h    0000h
      0016h    0000h
      0017h    0595h
      0018h    0601h
      0019h    0406h
      001Ah    0718h
      001Bh    0000h
      001通道    0000h
      001Dh    400Ah
      001Eh    5140h
      001Fh    1E72h
      0020h    0000h
      0021h    0007h
      0022h    0050h
      0023h    8000h
      0024h    0000h
      0025h    0004h
      0026h    0405h
      0027h    0A65h
      0028h    0008h
      0029h    8000h
      002Ah    0000h
      002Bh    0004h
      002Ch    0405h
      002Dh    0A65h
      002Eh    0008h
      002Fh    8000h
      0030h    0000h
      0031h    0004h
      0032h    0405h
      0033h    0A65h
      0034h    0008h
      0035h    8000h
      0036h    0000h
      0037h    0004h
      0038h    0405h
      0039h    0A65h
      003Ah    0008h
      003Bh    0009h
      003Ch    0010h
      003Dh    1000h
      003Eh    4210h
      003Fh    0210h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的

    此致、
    通道

    e2e.ti.com/.../ref_2D00_25MHz-y1_2D00_54Mhz-y2_2D00_50MHz-y3_2D00_25MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane

    来实现设计

    客户设计:输入 XTAL 25MHz、

    CDCI6214 Y1时钟输出:54MHz

    时钟 Y2输出:25MHz

    Y 时钟输出:50MHz

    请告诉我、为了满足每个通道的请求、我应该写入哪一个寄存器和什么值?

    此外、如果我想更改频率、应该写入哪个寄存器以及应该写入什么值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用我上一个帖子中的寄存器设置。 以从0x44到0x00的降序写入所有寄存器。
    您可以使用 TICS Pro 为 CDCI6214生成寄存器设置 :www.ti.com/.../TICSPRO-SW 。 GUI 具有一个用于简化频率规划的向导

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    R65 0x00410F34
    R64 0x0040000D
    R63 0x003F0210

    访问上述数据  

    R65:将数据0x0F34写入寄存器0x0041

    R64:将数据0x000D 写入寄存器0x0040

    R63:将数据0x0210写入寄存器0x003F

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    如果我们想控制每个通道的输出时钟、应该怎么做?

    示例:
    如果我们只想控制 Y1时钟输出、应该写入哪个寄存器? (还想知道 Y2和 Y3)
    如果我们想控制输出时钟的值、我们应该写入哪个寄存器、输出值的设置规则是什么?

    请告诉我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x23至0x3F 控制输出通道。 更多信息、请参阅数据表表表表17。
    我可以通过电子邮件向您发送文档。 它对于计算生成输出频率所需的分频器/多路复用器设置很有用。 请通过 clock_support@list.ti.com 向我发送申请

    此致、
    通道