This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:如何使用控制终端配置

Guru**** 2930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769173/cdce913-how-to-use-control-terminal-configuration

器件型号:CDCE913

您好!

请让我确认如何使用控制终端配置。

我认为、如果02h[6]= 1、则根据数据表的表10读取 S0/1/2引脚的设置。

例如、如果 S1=S1=S1=S2=低电平、Y1_0、FS1_0、SSC1_0、 Y2Y3_0被读取。

是这样吗?

并且、配置更改时序是否有任何限制(即输出稳定之后等)?  

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    如果 S1=S1=S1=S2=Low、Y1_0、FS1_0、SSC1_0、Y2Y3_0为编程的器件设置。
    当 S0/1/2配置为控制引脚时、I2C 编程接口被禁用、您将无法对器件进行读取或写入。 如果 VDDOUT 被强制接地、I2C 接口可被重新启用(请见数据表第8.3.1节)。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane-San:

    感谢您的回答。
    配置更改时序是否有任何限制(即输出稳定之后等)?

    此致、

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    对控制寄存器(字节02h 的第[6]位)的更改在写入 EEPROM 之前无效。 写入 EEPROM 后、启动下电上电

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    我很抱歉询问不确定。

    它是否允许在器件时钟输出期间通过 S0/1/2引脚更改配置?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    需要重启电源才能更改配置

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    感谢你的帮助。

    请让我再次确认。

    我的客户正在考虑在以下"输出信号"期间通过 S0/1/2引脚更改 SSC 电平。
    当然、更改 SSC 电平是在向字节02h 的第[6]位写入1之后进行的。
    是否允许更改 SSC 级别?

    (我认为这个不断变化的 SSC 级别不需要下电上电)



    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane-San:

    这是如何取得进展的?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    感谢你的澄清,我误解了原来的问题。 在这种情况下、无需重启即可更改 SSC 设置

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    感谢你的答复。

    这是否意味着 允许这种不断变化的 SSC 级别?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    很抱歉打扰你。

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    是的、允许。 在引脚控制模式下、您可以随时使用 S0、S1和 S2引脚更改 SSC 设置。

    此致、
    通道