This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:推荐的分离器?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773544/lmx2592-recommended-splitter

器件型号:LMX2592

大家好、

您是否有推荐的用于 LMX2592的平衡-非平衡变压器/180度分离器?

我的客户希望相同的 PLL 输出到达四个目的地、并想知道我们是否有任何建议。  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    一般而言、我们尚未尝试使用不同的平衡-非平衡变压器或分离器来获得多个输出。

    以下是一些其他选择:
    使用缓冲器
    2.如果您不关心相位、则可以获取两侧和两个输出并获得4个单端输出。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    对于缓冲器的想法、您会建议将任何扇出缓冲器器器件用于高频率?  

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMK0030x 缓冲器系列将支持高达3GHz 的输出。 对于较高的频率、如果 PCB 上的共模噪声是可以接受的、则如果超出分离 P/N 输出的建议、将为您提供所需的4个输出。