This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:关于 CDCE706软件

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773187/cdce706-about-cdce706-s-w

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他器件: CDCE906

尊敬的支持团队:

我只是升级到 win10、发现 CDCE706的一些配置软件需要 LabVIEW 运行时进行安装、 如何获取?  和 BTW、不确定 CLKPRO 1v21为何不支持 CDCE706设置生成。

如果客户需要使用706生成以下设置、是否正常? 太多了!

50MHz LVCMOS 参考

Ø  Y0输出 8.704MHz(±30ppm

Ø  Y1输出25MHz(±50ppm

Ø  Y2~Y5禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CDCE906/CDCE706、必须使用 TI 专业时钟(基于 LabVIEW 的 GUI)来生成寄存器配置: www.ti.com/.../scac073

    有关 CDCE706的软件安装和编程流程、请参阅此 E2E 主题:
    e2e.ti.com/.../2861500

    CDCE706可以支持您提到的频率计划。 但是、在输出位置、如 Y0和 Y5、两个输出时钟应尽可能物理隔离、以最大限度地减少潜在的输出串扰。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的回复! 现在我的问题是我找不到 LabVIEW 运行时安装文件、您知道从哪里获得它吗? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在另一个 E2E 帖子中找到了此链接:
    www.ni.com/.../

    Alan