Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 CDCM6208、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在考虑使用 CDCM6208作为 K2H 和 FPGA 的 CLK 输入。
我想在提供 y0 (K2H)时更改 Y1 (FPGA)。
如果 y0没有从默认的100MHz 更改为 y1、并且 y1从默认的100MHz 更改为125MHz、则通过 I2C 更改该寄存器。
在这种情况下,如果重写 Y1,是否会影响 Y0?
或者、我们是否可以考虑 y0不受影响、即使 y1已更改?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一