This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595顶部标记解码

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773294/lmx2595-lmx2595-top-marking-decoding

器件型号:LMX2595

您好!

  我希望在解码我们收到的 LMX2595器件上的标记信息方面获得一些帮助。

标记为 LMX2595 TI 74J P0C4 G4

CoC 文档显示、这些器件在2018年5月左右进行了封装/制造。

如何解密顶部标记以确保我收到的部件属于该时间段?

谢谢、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishak、

    我可以告诉您、年代码是"7"、月代码是"4"。
    人们可能认为这可能意味着2017年4月、但我不确定年代码如何转化为年。 此外、我不确定该生产日期代码是转换为晶圆制造时间还是实际组装时间。


    以下是我对这个标记的了解...

    顶线:
    LMX2595 -这是器件

    第二行:
    TI 74J
    TI -这适用于德州仪器
    7 -年代码。
    4 -月代码
    J -主要站点代码。

    第三行:
    P0C4
    P -次站点代码
    0C4 -组装批次代码
    G4 -不确定、但与装配或批次相关、不是日期。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dean。