This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:TICS Pro 文件审查请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772751/lmk04821-tics-pro-file-review-request

器件型号:LMK04821

您好、时钟支持团队、

您是否会查看随附的 LMK04821时钟配置?

为了在 DCLKout6和 SDCLKout7上生成1966.08MHz、我将 VCO0频率设置为1966.08MHz。 时钟输出6和7均为直接 VCO0输出频率(分频器=1)。 但两个时钟输出上的测量频率均为61.44MHz。 您是否会指出、我应该在配置文件中修改哪一个?  e2e.ti.com/.../LMK04821_5F00_190215.zip

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱丽丝

    我一直在尝试对此做出回应、但不知怎么说、我的回复在 e2e 上没有正确显示。

    不管怎样、我查看了您的文件并将其加载到 TICSPro GUI 中、看不出它有什么问题、所以我将这一点告诉可能比我更懂的人。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    要使/1正常工作、您需要将 DCLKout6_MUX 从"仅分频器"更改为"分频器+DCC+HS"。
    我们的数据表中有此说明、但遗憾的是没有 GUI 软件。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    如果客户将 DCLKout6_MUX 从"仅分频器"设置为"旁路"、该怎么办?

    此致、
    爱丽丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也应该起作用。

    73、
    Timothy