This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:差动输出时钟设计问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762930/lmk03318-differential-output-clock-design-question

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:LMK00304

大家好、TI PAL、

我计划将 LMK03318用于时钟源和缓冲器 LMK00304、以扇出时钟来满足低相位抖动器件要求。

我得到了一些建议设计、如下所示。

LMK03318_P 至 AC CAP_P1至 NODE_P 至 AC CAP_P2至 LMK00304_P

LMK00318_N 至 AC CAP_N1至 NODE_N 至 AC CAP_N2至 LMK00304_N

在 NODE_P 和 NODE_N 之间添加了100欧姆电阻器。

我不了解双倍交流耦合设计。

有人是否帮助解释两种交流耦合功能?

谢谢

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、由于接收器输入已经是交流耦合、因此可以消除驱动器的交流耦合电容器。
    例如:
    OUT_P/N --> 50 Ω 布线-->输入端接(靠近 CLKIN 引脚的100 Ω 差分)-->交流耦合电容--> CLKINx_P/N (内部弱偏置)

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我的问题是、为什么建议在外部电路上使用两次交流耦合。
    尽管 LMK00304没有提到内部交流耦合、输入端仅提到直流偏置。

    谢谢
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不建议使用两组交流电容器。 我的建议是只有一组交流耦合电容器(在接收器的输入端接和输入引脚之间)。

    Alan