This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:它是否支持外部振荡器输入?

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/771292/cdcm9102-does-it-suport-external-oscillator-input

器件型号:CDCM9102

您好!

我对 CDCM9102有疑问。
我的客户计划将 CDCM9102用作 PCIe 时钟发生器。
他们有以下问题:

问题1.
CDCM9102是否支持外部振荡器输入(3.3V)?
还是仅支持晶体输入?
如果支持外部25MHz 振荡器输入(3.3V)、
外部输入25MHz 振荡器是否有任何限制和建议条件?

问题2.
在 CDCM9102数据表(SCAS922A)第4页中、折页信号的"类型"似乎不正确。
-OE:类型为 O
- OS1:类型为 O
-OS2:类型为 O
它们不是输入引脚吗? 是否是数据表的拼写错误?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、例如、

    A1。 CDCM9102可以支持振荡器输入。 请查看以下相关帖子:
    e2e.ti.com/.../313757
    e2e.ti.com/.../684434

    答2. 是的、这是一个拼写错误、这些是输入引脚。 我们将在下一个数据表修订版中进行更正。 感谢您的指出

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢你的答复。
    我知道 CDCM9102支持来自外部振荡器的输入。
    但我对"CDCM9102EVM 时钟评估模块用户指南"中的信息不太了解。
    在第4页"5.2配置单端输入"中、它如下所述:
    (二
    对于外部时钟、将输入信号摆幅设置为
    2.5V (而不是3.3V、因为输入仅与2.5V 输入信号兼容)、
    并将输入信号频率设置为25MHz。
    (三
    我的客户计划从3.3V 25MHz 振荡器输入时钟。
    根据上述信息、3.3V 输入似乎不兼容。
    上述信息是否仅与 EVM 相关?是否提供3.3V OSC 输入?

    我还有其他问题。

    问题3.
    是否有任何推荐的外部振荡器规格?

    问题4.
    CDCM9102在 AM5724 IDK EVM 上实现、CDCM9102提供25MHz
    外部振荡器的输出。
    我是否需要在 CDCM9102的 XI 和外部振荡器的输出之间放置任何组件?

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我发布了其他问题。
    请您回答上述问题吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我被清除了有关 EVM 的时钟输入的信息。
    在 EVM 中、时钟输入线路是交流耦合的、因此3.3V 不兼容。

    我仍然想知道 Q3。
    是否有任何推荐的外部振荡器规格?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、例如、

    将交流耦合电容器短接以直流耦合3.3V LVCMOS 时钟

    答3. 外部振荡器最小建议:

    • 摆幅:2.5V±30%
    • 占空比:40%至60%
    • 输入压摆率:0.75V/ns

    A4。 不需要、不需要

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.