This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04832:环路滤波器设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763162/webench-tools-lmk04832-loop-filter-settings

器件型号:LMK04832

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我想为这两个 PLL 重新设计 LMK04832的环路滤波器。 但是 WebBench 工具不支持它。 我尝试使用铂工具、使用与 LMK04832相同的用户指南值、它显示了不同的环路滤波器结果。

此处是输入、对于 PLL1、输入频率为10MHz、FPD =1MHz、环路带宽= 14Hz、相位裕度= 50、KPD = 0.45mA、Kvco = 2.5KHz / V、输出频率= 100MHz、VCXO = 100MHz。

对于 PLL2、输入频率= 100MHz、FPD = 100MHz、环路带宽= 220KHz、相位裕度= 70、KPD = 3.2mA、Kvco = 13.6MHz/V、输出频率、 10MHz、100MHz、50MHz。 我将使用 VCO0。

我正在进行优化、以实现尽可能低的抖动。 您能否为我提供最佳的环路滤波器设置和值?

此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu、

    指令没有足够的信息来唯一定义环路滤波器。  假设 Kvco、KPD 和 N 是固定的、并且集成了 R3、R4、C3和 C4、我们有3个未知组件。  因此,我们需要3个参数。 环路带宽和相补角是二。  第三个约束是伽马优化参数。  在 PLLatinum Sim 中、转至高级模式、此时将显示此信息。

    如果您将 EVM 指令中的信息复制到 PLLatinum Sim 中、则会在高级模式下提供以下参数:

    环路带宽: 429.9441 kHz

    相位裕度: 76.2855度

    伽马: 1.0771

    请注意、出于设计目的、T3/T1和 T4/T3会被忽略、因为 R3、R4、C3和 C4是固定的。  此外、我看到设计屏幕上的 R3错误、应更改为0.2KOhm。  然后、如果我将电容器和电阻器阶跃设置为"理想" 、我将获得正确的值。  (请注意、在10%时使用它们会产生小的舍入误差)。  请参见下图

    我看到环路带宽有一点关闭、相位裕度也是如此。  底线是、我信任 PLLatinum Sim 对 EVM 指令的影响。  我看到这些指令是2018年的数据、但 LMK04832在2018年被添加到 PLLatinum sim 中。  如果提供了所有输入(包括伽马)、则对 PLLatium 仿真的环路滤波器值的计算是稳健的。  在修改设置时、我认为 EVM 指令中给出的值可能会对 R3、R4、C3和 C4做出与规定值不同的假设。  如果我将这些零点设为零、它就更接近 hte 指令所说的内容。

    此致、

    Dean

    对于您的设置、您似乎正在使用自己的外部 VCO。  如果是、请导入 VCO 相位噪声、PLLatinum Sim 将根据最佳抖动推荐环路带宽。