This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:该器件在由2.5V 供电时是否能够耐受3.3V 电压?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763137/cdcvf2310-is-that-device-3-3v-tolerant-when-it-is-powered-by-2-5v

器件型号:CDCVF2310

在其数据表中、在建议的工作条件下 、未在 VDD=2.3至2.7V 的条件下为 VIH 写入最大值

 这是否意味 着3.3V 或任何小于绝对最大额定值限制的其他电压在 clk 输入中是可耐受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表6.3中的 VI 规格指示输入电压不应超过 VDD。 希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道