This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:I2C 地址(I2C_A0)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763145/cdci6214-i2c-address-i2c_a0

器件型号:CDCI6214

您好!

我们在逻辑高电平状态(2k2上拉至3.3V)下使用具有 EEPROMSEL 的 CDCI6214。 芯片处于原始状态。 未在 EEPROM 中完成编程
从数据表(snas734c)可以看到应加载 EEPROM 第1页。 在表14中、可以写入 EEPROM 第1页中 I2C_A0的配置位默认为1。
但在表15中、地址0x0的值为0x00000000。
我们必须在与表15中的信息相对应的地址0x76上与芯片通信。

表14 (星号信息2)中的信息是否正确?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您将此事提请我们注意。 我在工作台上检查了一个未编程的新单元、当加电到 EEPROM 第1页时、它还将器件 I2C 地址配置为0x76。
    在读取单元的 EEPROM 后、我看到第1页的 i2c_a0位(字0x26、位7)设置为0而不是1 (请参阅表77)。

    正确、表14不正确;第1页的默认 I2C 地址为0x76。 我们将在下一个数据表修订版中对其进行更新。

    此致、
    通道