This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555输出级类型

Guru**** 2985830 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, LM555, SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763069/na555-na555-output-stage-type

器件型号:NA555
主题中讨论的其他器件: LM555、 SA555

您好!

我想使用 NE/NA555计时器。 我的问题是:输出推挽驱动还是开漏?

我看到 LM555是推挽式、但我没有看到 NE/NA555计时器的推挽式。 顺便说一下、我怀疑是的。

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM555和 NE、NA、SE、SA555计时器具有推挽输出。 其中"推"是达林顿发射极输出、"拉"是 NPN 集电极输出。