This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:有关 LMX2491的相位噪声的一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762679/lmx2491-some-question-about-the-phase-noise-of-lmx2491

器件型号:LMX2491

大家好

 我 对 LMX2491的相位噪声有疑问

我的参数;

     PDF = 50MHz

     VCO = 1500MHz  和 1507.8125MHz   

      R = 1

     FRAC Δ-Σ= 4

     FRAC  分母= 2^24 ( 分母的寄存器 全为零)

     环路滤波器= 100KHz

当我将芯片配置为1500MHz 时、 输出信号的相位噪声 良好。 10kHz 偏移为-85dBc/Hz

但是当我将芯片配置为1507.8125MHz 时,输出信号的相位噪声会很差。 10kHz 偏移为-72dBc/Hz

所以我认为这可能是关于 FRAC 模式的事情。  

我想知道如何调试寄存器以使频率为1507.8125MHz 的信号更好。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    这很正常。 小数杂散在频谱中随机化和分布、因此相位噪声高于整数模式。
    您可以尝试使用不同的调制器阶数和 PFD_DLY 设置、看看哪种组合可返回最佳的相位噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    在我看来,小数和整数之间的相位噪声差异是3dB 或更小

    但 LMX2491的差异大于10dB。 这 是正常的吗?

    好的、我将尝试更改顺序和 PFD_DLY 以查看差异。

    谢谢。