This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:有关 LMK00301和 CDCLVC1310的可靠性相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761837/lmk00301-reliability-related-questions-about-lmk00301-and-cdclvc1310

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1310

大家好、

当我的客户使用 LMK00301和 CDCLVC1310时、会出现这样一种情况:他们关闭部件电源、但仍在输入引脚中输入时钟信号。

因此、我的客户想知道这会在长时间使用后导致可靠性问题。

您能帮助评估这一点吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    不建议在器件通电时提供时钟输入、这违反了绝对最大额定值表中给出的输入电压规格。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、
    只需再次确认描述即可。
    客户表示输入时钟规格在数据表的建议条件内。
    您在上述帖子中所指的描述是、绝对最大额定值表只是指设备通电时的条件。
    如果单元通电、我们无法在输入引脚中输入任何信号、对吧?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我们建议在 VCC 关闭时移除输入引脚上的信号。 否则、有损坏器件的风险。

    请参阅应用手册"ESD 二极管电流规格"以了解该规格。

    此致、

    肖恩