This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RFOUT IBIS 模型精度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762338/lmx2594-rfout-ibis-model-accuracy

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

你(们)好。

开始阅读此帖子: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/695651

我对在基于 IBIS 的时钟缓冲器树仿真中模拟 LMX2594的最佳方式很好奇。 具体而言、如果我要使用 IBIS 模型来生成输入、或者应该将其建模为具有寄生效应的某种理想交流耦合电压源。 请提供建议、谢谢。

布拉迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7840.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfBraedon、

    IBIS 模型可用于对输入和输出进行建模。  话虽如此,我不相信它能对高频输出进行建模。  您可能会发现附加的此文档对了解输出的行为更有用。

    至于输入、它有一些封装模型用于处理电感和电容。

    此外、如果您尝试对任何类型的性能进行建模、您可能会发现我们的一些其他工具(如 PLLatinum Sim (ti.com/PLLATINUMSIM-SW))非常有用。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    非常感谢您提供所附的文件。 它似乎很好地回答了我的问题。 我们一直在使用 PLLatinum 在其他仿真器中生成有效的附加相位噪声曲线。 感谢您提供此缺失的信息。

    布拉迪