This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKDESIGNOL:LMK04806B

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762198/clockdesigntool-lmk04806b

器件型号:CLOCKDESIGNOL
主题中讨论的其他器件:LMK04806

您好!

我正在尝试下载下面显示的两种工具来仿真和配置我的设计、但页面中似乎没有下载链接。

时钟设计工具-环路滤波器和器件配置+仿真

用于器件寄存器编程的 CodeLoader 软件

我过去曾使用过此工具、我需要再次实施我的新 LMK04806B 设计。

谢谢、

圣地亚哥·罗德里格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、圣地亚哥、
    首先注册并登录 TI.com。
    然后搜索关键字"Clock Design Tool"或"TICS Pro"、您将获得以下链接。 在这些网页中、您可以下载或请求下载软件。

    www.ti.com/.../clockdesigntool
    www.ti.com/.../ticspro-sw

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我已登录我的帐户、但无法下载"时钟设计收费"。

    可以下载到 TICS Pro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、圣地亚哥、
    我认为问题可能是由浏览器引起的。 我试过 Chrome 和 IE,它们可以显示下载按钮。
    您使用的是哪种浏览器?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣地亚哥

    还应考虑使用 PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINIMSIM-SW)、该工具可用于仿真和设计 LMK04806环路滤波器。

    此致、
    Dean