This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMx2594

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773353/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

LMx 2594可与160MHz PFD 配合使用、如果向我发送设置、请提供建议

谢谢您、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sohail、

    看起来您发表了两篇具有相同问题的文章、我将关闭此帖子。 让我们在另一篇文章中进行讨论。