This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LMK04828:使用 PLL2

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761011/linux-lmk04828-using-pll2

器件型号:LMK04828

工具/软件:Linux

大家好。
我对 LMK04828有疑问。
我能否仅使用不带外部 VCO 和 PLL1的 PLL2。 正如我理解的那样、如果我只使用 PLL2、我必须使用 OSCin 作为 PLL2的输入基准时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Val、

    当使用 PLL1时、我们必须使用 OSCin 输入、然后 PLL2的输入是固定的。

    放弃 PLL1、只使用 PLL2是可以的。

    请参阅数据表中的详细方框图。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn!
    我有一个相位噪声较低的时钟源(200MHz)、我不需要使用 PLL1 (我不需要使用抖动消除器)。
    正如我从方框图和您的单词中所理解的、我可以放弃 PLL1、并且只使用 PLL2。 在这种情况下、OSCin 输入(引脚43和44)可以是 PLL2的基准时钟。
    我是对的吗?
    此致 Val。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Val、
    是的、你是对的。 PLL2可以与 OSCIn 输入一起工作。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。
    最棒的地方,Val