This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:CML 或 LVDS 的输出接口

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772887/lmx2581e-output-interfacing-to-cml-or-lvds

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件: LMX2581

我想使用 LMX2581E 合成器在61.38MHz 的参考时钟中创建93.44MHz 的时钟。

LMX2581的常见应用是创建射频信号、但我需要时钟信号。

LMX2581的输出结构与什么最相似? 或者换句话说、我如何轻松地将其连接到 LVDS 接收器或 CML 接收器(例如 FPGA 输入时钟)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    推测、

    这应该是交流耦合。 它是一个集电极开路输出。 功率级别是可调的、因此对于 LVDS、可以尝试较低的 outptu 功率设置。
    功率级别取决于频率级别、上拉和可编程设置。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Banerjee 先生的快速回答。

    如果可以、还有几个问题。

    您是否建议使用上拉电阻器? 还是仍然使用电感器? 我很想获得一个压摆率尽可能快的方波时钟。

    我想在差分模式下使用输出。 当图形显示以 dBm 为单位的功率水平时、是针对两个输出之间的差动摆幅还是针对连接到50欧姆负载的每个单独输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    由于您不需要高功率、我建议使用电阻器上拉。
    它是 VCO 时钟分频时的方波时钟。
    功率测量是通过其中一个差分输出引脚完成的。 另一个引脚端接50 Ω 电阻器。