This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:当 LMX 2571发出 FSK 调试信号时、它会产生大量毛刺

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772946/lmx2571-when-lmx-2571-emits-fsk-debugging-signal-it-produces-a-large-number-of-burrs

器件型号:LMX2571

我需要发送一个410-470MHz FSK 调制信号。 FSK 数据由 MCU 过滤到 RRC 滤波器、以形成数据流、并通过 I2S 接口注入 LMX 2571。 现在可以成功生成和锁定调制信号、但存在许多毛刺。 如何清除这些毛刺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin、

    FSK 模式的工作方式是将分数电路按库仑计。 因此、影响这些杂散的因素是更改调制器阶数或降低 PLL 环路带宽。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    请查看应用手册以了解由于调制引起的杂散。
    www.ti.com/.../snaa309