This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826BEVM:具有不同外部 VCO 的 LMK04826B 评估板

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761800/lmk04826bevm-lmk04826b-evaluation-board-with-different-external-vco

器件型号:LMK04826BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04826

大家好!

我们最近已获得 LMK04826B 评估板。 该硼具有标称频率为122.88MHz 的外部 VCXO (CHVD-950)。 我们已卸载此 VCXO 以安装标称频率为10MHz 的 OXCO (TFC-OS240)。

新的 OCXO 具有5个端口、Vcc、VTune、OUT 和 GND 已直接连接到上一个 VCXO 的连接点。 第五个端口是保持开路的输出(Vref)。   

重点是、我们无法在 PLL1中实现锁定、我们不知道原因。 可以对 VCXO 进行此更改吗? 我们忘记了什么吗?

提前感谢、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:
    LMK0482x 系列是双 PLL 抖动清除器、当 PLL 锁定时、CLKIN、OSCIN 和 CLKOUT 的频率偏移 ppm 值将相同。
    例如、CLKIN 是一个+/- 50ppm 的 XO、VCXO 也会锁定在+/-50ppm、最终 CLKOUT 在目标频率上也是+/- 50ppm。
    VCXO 作为 OSCin 输入和 PLL1 VCO 位置、通常具有几百 ppm 的调谐范围、但 OCXO 只有很小的调谐范围、TFC-OS240为+/- 1ppm。
    当 LMK04826的 CLKIN 的频率偏移大于+/- 1ppm 时、OCXO 无法达到目标频率、则 PLL1始终处于解锁状态。
    OCXO 不适合在双 PLL 模式下替代 VCXO、但如果 OCXO 调优引脚具有 LMK0482x PLL1以外的其他控制方法、则 LMK0482x PLL2可以在 OSCin 引脚上使用 OCXO 输入。