This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:裸片选项?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772877/lmk04610-bare-die-option

器件型号:LMK04610

LMK04610是否采用裸片形式?  如果不是、是否有方法可以请求此操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    我们通常不会这样做、我认为其中一个 VCO 使用接合线连接 VCO 内核、但不完全确定。
    如果是、这可能是裸片形式的问题。

    如果我们要提供它、可能需要进行营销。 如果这是值得追求的、请考虑发送电子邮件至:
    clock_support@list.ti.com

    此致、
    Dean