This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2592EVM:LMX2592

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772133/webench-tools-lmx2592evm-lmx2592

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592PLLATINUMSIM-SW

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

有关 9.5GHz 测试数据下的 LMX2592 EVM、如 Max。 输出功率、相位噪声曲线、电流消耗 ...等等

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hsaio、

    以下是我们的产品:
    输出功率。 数据表中的图12显示了1dBm
    2.相位噪声曲线。 数据表中的图7显示了9.8GHz 时的窄带噪声。 另请在 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 上试用我们的 PLLatinum Sim 软件、该软件可以深入仿真相位噪声。
    电流消耗。 一个输出的基极电流消耗为250mA。 数据表中的表50提供了更多详细信息、特别是加倍器增加了16mA、因此这个 shoudl 大约为266mA。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    感谢您的回复,
    1问我的9.5GHz 测量结果约为0dBm,电流消耗为3.3V 355mA,大于266mA,有什么问题?

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hsaio、

    9.8GHz 时、通过组件、电路板走线和 SMA 连接器产生的输出功率损耗很大。 因此、0dBm 并不会让我感到意外。 您可以使用质量更好的射频上拉电阻器、交流耦合电容器和 SMA 连接器获得更高的性能。

    355mA 的电流听起来就像您打开了一些东西一样。 例如、您可能有两个输出、如果您测量 EVM、这包括 XO 的电流。

    此致、
    Dean