This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:连接到 CDCM9102的外部晶振

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772652/cdcm9102-external-crystal-connecting-to-cdcm9102

器件型号:CDCM9102

大家好、

数据表显示 CDCM9102实现了 Colpitts 振荡器、对外部晶体有什么特殊要求吗?

例如、我们是否可以使用 TXC_8z 晶体振荡器? 如果是、这是否意味着引脚1应连接到 GND、引脚3应连接到 XIN?

谢谢、 致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    所选的晶振必须符合数据表表表表7.5中给出的技术规格。 您选择的晶振的 ESR 可能大于50欧姆、否则将是正常的。 您可以向供应商咨询 ESR、或选择另一个晶体。

    此致、
    通道