This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:关于 CDCLVC1310的上升时间

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772592/cdclvc1310-about-rising-time-of-cdclvc1310

器件型号:CDCLVC1310

尊敬的支持团队:

对于-40~65度和8kHz 输出的温度范围、CDCLVC1310的上升时间是否会有很大变化?  从 d/s 中、 压摆率可能会从5.6V/ns~9V/ns 发生变化、因此对于3.3V 输出而言、上升时间会变化大约220ns?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    计算最大上升时间为3.3V *(0.8 - 0.2)/ 5.6 [V/ns]= 0.354ns = 354ps (20%至80%)
    计算最小上升时间为3.3V *(0.8 - 0.2)/ 9 [V/ns]= 0.22ns = 220PS (20%至80%)

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道