This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:我看到对以下 TICSPRO 目录的引用:configurations->devices->PLL+VCO->LMX2594、但我没有#39;t 在我的安装目录中看到它。 它在哪里?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761160/lmx2594-i-see-references-to-the-following-ticspro-directory-configurations--devices--pll-vco--lmx2594-but-i-don-t-see-it-on-my-install-directory-where-is-it

器件型号:LMX2594

在哪里可以找到 Configurations->DEVICes->PLL+VCO->LMX2594 目录? 我想获取适用于 LMX2594的 PLL.py。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    它位于 TICS Pro GUI 中,当您运行 TICS Pro 时,您可以找到菜单“Select Device”,然后是“PLL+VCO”和“LMX2594”。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查找包含 PLL.py 文件的目录。 以前的几次查询涉及此文件、但我的安装目录中不存在该路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    如果您在程序文件目录之外安装 TICSPro、它应该位于安装目录中。

    但是、无论何时将任何应用程序安装到程序文件目录、它实际上都会将数据放在"Program Data"目录中。 Windows 将其称为"虚拟存储"。 请看此处。

    C:\Users\All Users\Texas Instruments\TICS Pro

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    现在、我可以看到搜索 PLL.py 失败的原因、文件名为 LMX2594_PLL.py。