This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:SE 输出终端

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772750/sn65lvds104-se-output-termination

器件型号:SN65LVDS104
主题中讨论的其他器件: DS90LV012A

大家好、团队、

 是否可以将 SN65LVDS104用作25MHz 参考时钟的时钟分配 IC、该时钟具有两个差分输出和一个单端输出、SE 输出连接如下图所示?

您能否提供25MHz 载波的相位噪声图? 或者 、在1kHz、10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 偏移时、25MHz 的一些相位噪声数字也是可以的。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    是否要使用上述方案使用2个差动输出并将1个差动输出转换为单端输出? 我不确定该方案是否可行、因为 LVDS 差分输出为350mV 差分/1.2V 共模。 基本而言、"单端"输出(通常)在1.125V 和1.375V 之间切换。如果您可以使用差分转单端器件(例如 DS90LV012A)生成单端输出(如果可以)、但需要额外的延迟。

    关于相位噪声图、遗憾的是、我们没有任何数据超过数据表中的数据。

    此致、
    相位