This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LVPECL16、LVPECL20和 LCPECL 之间的区别是什么?

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772593/lmk04821-what-is-the-difference-between-lvpecl16-lvpecl20-and-lcpecl

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件:LMX2592

您好、时钟支持团队、

LVPECL 输出有三个选项。 LVPECL16、LVPECL20和 LCPECL 有何区别? 与 LMX2592的 OSCinP/N 连接时、应选择哪种 LVPECL 选项?  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱丽丝

    LMX2592喜欢高压摆率、但如果幅度太高、则可能会产生更差的杂散。 我经常使用 LVDS、但对于 LVPECL、LVPECL16应该是好的。 数据速率 says0.2至2V 差分规范、因此我会尝试 LVPECL16、但您可能需要与 LFPECL20进行比较以实现杂散和相位噪声。

    此致、
    Dean