This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:LMX2582EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/771669/lmx2582evm-lmx2582evm

器件型号:LMX2582EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2582

两个问题:

第一步:当评估板解封并按照评估指南使用板载100MHz 振荡器时、在1800MHz 时输出不会锁定。 我尝试使用默认设置。 我问过经销商、他们告诉我、他们不能提供帮助、我必须访问此论坛。

第二个问题:

我使用了外部100MHz、现在它锁定了;但杂散很多、如400Hz 和多个杂散。 我是否应该担心任何设置。

在这两种情况下、我都尝试使用默认设置。

感谢您的快速帮助。

此致、

伊夫特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ifte、您好!

    您是否使用 TICS Pro 对评估板进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、我使用的是 TICS Pro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ifte、

    通常、在默认模式下、LMX2582不应产生400Hz 杂散。 只有当您有一些小数通道间距时、您才应该这样做。 但是、对于默认模式、情况并非如此。

    我怀疑这些杂散实际上来自电源。

    在美国、电源杂散通常是60 Hz 的倍数、但在其他国家/地区、它可以是50 Hz 的倍数、而在飞机中、通常是400 Hz 的倍数。 您可以尝试将 TICSPro 上的 MASK_order=Integer 设置为绝对值、以确保它不是小数杂散。

    此致。
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢你的答复。 我最初考虑的是电源杂散、因为它们非常接近并且是60Hz 的倍数(看起来)。 因此、我实际上将一个带引线的2200 uF 焊接到评估板上并进行了测试。 没有帮助。 接下来、我尝试使用其中一个经过良好调节(我认为)和隔离的充电器;我获得了该充电器5.5伏输出、并用于具有3.3V 输出的 LDO。 仍然没有帮助。

    另外一个问题是、即使锁定检测灯为绿色、具有板载振荡器的 EVAL 板也不会锁定。

    我将尝试您的建议、看看我是否有任何幸运。 我还将尝试在 R 寄存器中进行分频、请参阅。

    此致、
    伊夫特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lfte、

    对于400Hz 杂散、2200uF 可能只会产生很小的影响。 此外、除了电源之外、有时它们还可以来自设备、包括信号发生器或频谱分析仪本身。 此外、有时它们会通过电缆进行耦合。 输出的 PSRR 为0dB、因为它们被拉至 Vcc。

    对于具有绿色锁定检测指示灯的无法正常工作的电路板、请尝试循环通电、转至位/引脚页面并切换复位位位位、然后加载所有寄存器(Ctrl+L)并查看这是否有用。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    该电容器实际上是4700uF 而非2200。 我有一些长引线将其连接到 PLL EVAL。 因此、我假设为1欧姆、这应提供34Hz 左右的截止频率。

    总之、这让我想到了3V3 LDO 所在的100MHz CLK 板(我相信它是干净的)。  

    我进行了很多测量和绘制了很多图;这些都不会让您感到厌烦。 总结是

    • 它非常干净、高达500Hz (120Hz 时可能非常小、~-140dBm)
    • 从大约1kHz 到600kHz 的频率变化
    • 我认为其中一些可能会调制到 PLL 输出。 因此、我将使用我们自己的时钟在杂散中休息。

    但是、对于板载时钟、我尝试了两个评估板、它们都是相同的并且不会锁定、漂移非常慢。 我还尝试了您的重置建议、但没有帮助。

    感谢您的所有帮助。很高兴与一位 PLL 行业专家交谈。

    此致、

    伊夫特