This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:器件上电和配置的流程图

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761656/lmk03328-flow-chart-for-device-power-up-and-configuration

器件型号:LMK03328

大家好、

我对数据表中的图84有一些疑问。

问题1:下图1。

   这是否显示器件内部运行?

   我们必须做什么? 请告诉我有关此信息的更多详细信息。

   ->我们是否应该确认失准标志?

 

问题2:下图约2。

   这是否显示器件内部运行?

   我们必须做什么? 请告诉我有关设置信息的更多详细信息。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    它们是内部操作。 只需确保 HW-SW_CTRL 和 GPIO 引脚上的电压电平正确、LMK03328即可根据需要在正确的路径中运行、并使参考电压对步骤"1"有效。 步骤“2”中的所有说明都是自动的。

    您很好为每个不同的问题打开一个新帖子。

    此致、
    肖恩