This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:字段只定义 EEPROM 映射

Guru**** 2945920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761657/lmk03328-field-defined-only-eeprom-map

器件型号:LMK03328

您好!

以下字段仅在数据表中定义 EEPROM 映射。

我们是否需要设置这些字段?

如果是、您能告诉我注册名称、地址和平均值吗?

 

-ch_x_PREWRVR  x: 0-7.

- XO_DLYCTRL[3:0]

- PLL1_VM_BYP

- PLL1_LF_R3[6]

- PLL2_LF_R3[6]

 

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    我建议使用 TICS Pro GUI 来生成 EEPROM 值。 它将包括保留位、无论是在寄存器中保留还是 EEPROM 映射中保留。
    对于您的最后两项、即数据表中 EEPROM 映射中的 PLL1_LF_R3[6]和 PLL2_LF_R3[6]、它们实际上是 PLL1_LF_R3[5]和- PLL2_LF_R3[5]。
    请参阅我的答案、了解您的另一个 e2e 帖子
    e2e.ti.com/.../761659

    此致、
    肖恩