This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:无法锁定 LMX2571

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772127/lmx2571-lmx2571-cannot-be-locked

器件型号:LMX2571

大家好、

输入是单端1.8 VPP 100M 时钟(100M_CH1)、在 RFoutTX、FB04018和 FB04012磁珠中输出40M 时钟已焊接、实际测量输出为40M、但非常不稳定、MUXout 锁定信号不 升高。 下面是 原理图。  

由于他们没有 EVM 板、我还会获取.TCS 文件进行检查。 请将 gei_TI1.txt 重命名为 gei_TI1.TCS、因为.TCS 不能是 uploaded.e2e.ti.com/.../gei_5F00_TI1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我加载了 TICSPro 文件、我看到的唯一问题是:
    CCP_IIUP (R40[12:8])和 CCP_IDN (R41[4:0])不相等、但应该相等
    原理图显示了连接的 TX 输出、但 TICSPro 文件显示它已断电。


    此致、
    Dean