This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK02000:是否可以使 OSCin 引脚悬空?

Guru**** 2922250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759916/lmk02000-can-i-leave-the-oscin-pin-floating

器件型号:LMK02000

我没有可以分享的原理图、但我对 OSCin 引脚在不使用时应如何设计感到好奇。 示例:将它们悬空是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这些引脚未使用、我建议将 OSCin 悬空。 在这种情况下、您也可以将 CPout 保持浮动。 如果 Fin 来自 VCO、您可以将 VCO 偏置为 VDD/2。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它直接接地、是否会出现任何性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有预料到任何性能问题

    此致、
    通道