This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:是否支持 PCIe 3.0/4.0扩频?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772118/lmk00301-can-pcie-3-0-4-0-spread-spectrum-be-supported

器件型号:LMK00301

数据表显示 LMK00301可用于 PCI Express (PCIe 3.0、4.0)、我想知道它是否支持 pice 展频?

在 100MHz 和156.25MHz 时、HCSL 电平的附加抖动是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK00301可以接受 PCIe Gen3/4输入时钟源、该时钟源具有 SSC 调制功能、SSC 调制将直通其输出、而不会改变 SSC 调制(因为该器件没有 PLL)。

    100MHz 和156.25MHz 时 HCSL 输出的附加抖动在第11页的数据表电气规格表中给出。

    此致、
    Alan