This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760667/lmk04828-lmk04828

器件型号:LMK04828

大家好、我正在尝试仅测试 LMK04828通过3线 SPI 进行的 SPI 通信。 下面是我使用的电路。 您能否验证我是否有必要的连接来运行器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Corey、
    如果只有通过 SPI 的 R/W 寄存器、则电流连接正常。 对于 PLL 操作、CLKIN 需要一个重新路由时钟、OSCIN 需要一个 VCXO iPut。 请参阅《LMK04828 EVM 用户指南》 、www.ti.com/.../snau145b.pdf
    指南中提供了原理图。

    此致、
    肖恩