This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安全系数定义

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772395/safety-factor-definition

大家好、我有一个关于微控制器应用晶体振荡器电路安全因子的一般定义的问题。

是在振荡器未能振荡时还是当振荡振幅太低而 MCU 无法运行时测量安全系数?

例如、我有一种情况、即内置 MCU 振荡器电路的引脚上具有接近1V p-p 的明确振荡、但该振荡太低、无法为 MCU 提供时钟。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Florent、

    我的理解是、振荡器无法再成功驱动 MCU。 这可能取决于其上的晶体特性、这是一种直接故障或振幅稳定下降。

    有关 MSP430 32kHz 晶体振荡器的应用、请参阅 有关晶体安全系数的更多信息:www.ti.com/.../slaa322d.pdf

    我不确定这将如何应用于您的内置电路。 这是基于 MEMS 的振荡器吗?

    谢谢、
    JD