This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:当工作温度为70°C 或-40°C 时、LMX2594处于解锁状态

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/771760/lmx2594-when-the-operating-temperature-is-70-c-or--40-c-the-lmx2594-is-in-an-unlocked-state

器件型号:LMX2594

问题说明:在完全辅助模式下、LMX2594可以在工作温度为25°C 时正常锁定频率;在工作温度为70°C 或-40°C 时、LMX2594处于未锁定状态。
我想问:这个问题的原因是什么?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在什么温度下、您获得了在完全辅助模式下使用的三个 VCO 参数?

    如果您在25DegC 下进行自动 VCO 校准、它是否会在高温和低温下保持锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在任何有效温度下读回校准系数、它们应在任何其他有效温度下工作。

    但是、您是如何读回这些内容的?
    每个器件都必须读回这些内容、每个器件都有自己的查找表。 否则、您可能会遇到问题、例如您看到的问题。
    此外、当您回读时、我建议使用 CAL_CLK_DIV=3来获得可能的稳定设置。

    此致、
    Dean