This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-EP:|VIH–VIL|澄清

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-EP, LMK00338, CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761088/cdclvp111-ep-vih-vil-clarification

器件型号:CDCLVP111-EP
主题中讨论的其他器件: LMK00338CDCLVP111-SP

在 CDCLVP111-EP 数据表中、数据表第6页上的|VIH–VIL|= 0.5V min (对于 VID 的峰峰值)吗?

|VIH–VIL|可能具有直流偏移-请参阅下图(参考 LMK00338数据表)、其中 VID 具有直流偏移。 我想知道 CDCLVP111-EP 的|VIH–VIL|= 0.5V min 是否具有直流失调电压。 对于交流耦合输入,我想知道峰间最小规格是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我不确定我是否理解这个问题。 以下是我对 CDCLVP111-SP 规范的理解。

    每个时钟输入 CLKP 和 CLKN 必须具有一个信号、该信号的高电平与电平之间的电压差在0.5V 和1.3V 之间。 这些引脚上的任何共模偏移不会影响这些电压的差异。

    谢谢
    Christian