This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:三分频-谐波含量

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760751/lmx2592-divide-by-three---harmonic-content

器件型号:LMX2592

员工、

从 LMX2592获取优质2fvco 和2fvco/3的最佳方法是什么?

我看到大量混合杂散、这是 fvco 是积分还是分数的一个强函数、意味着其中一个频率输出会受到影响!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SID、

    当您除以3时、您不会得到50%的占空比、我认为它更接近1/3。 就是这样。
    这会导致更高的二次谐波、需要对此进行滤波。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我的担心不是二次谐波。 我注意到频谱中有大量杂散、间隔为(2fvco/3)/4。 你能解释一下吗? 频率分次或分次时、这种行为会有很大的不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SID、

    当您除以3时、您得到频率 fvco/3。 然后、它的二次谐波为2fvco/3/

    输出分频器具有多个可能影响杂散的段。 此外、如果它与小数相关、那么诸如 MASK_ORDER 之类的控件可能会影响这一点、并明确这是由输出分频器还是混频器引擎引起的、以便我们可以确定如何缓解。

    此外、如果两个输出的频率不同、则会出现串扰、这会导致杂散。 电源去耦可能对某些应用有所帮助、但不能消除这种杂散。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> 除以3时、得到频率 fvco/3。 然后、它的二次谐波为2fvco/3/

    由于我们需要的频率关系、我们同时使用倍频器和通道分频器、这会直接导致2fvco/3的"生成"。 这就是我一开始问在两个 PLL 输出上生成2fvco 和2fvco/3的最佳方法时的意思、因为混合毛刺的数量很密集。

    >> MUS_ORDER 可能会影响这一点、并明确这是由输出分频器还是 MUS_ORDER 引擎引起的、以便我们可以了解如何缓解。  

    似乎混泥引擎未导致问题。 杂散是由通道分频器输出的绝对 fvco 和小数性质引起的;无论 fvco 与 fref 的关系是保持积分还是分数。

    >>此外、如果两个输出的频率不同、则会出现串扰、这会导致杂散。 电源去耦可能对某些应用有所帮助、但不能消除这种杂散。

    我们所暗示的杂散是 PLL 输出的串扰和一级谐波混合杂散之外的杂散。 在这种特殊情况下、我会看到 fvco/12或 fvco/6的次谐波。 这显然源于 PLL 的内部电路。 /3上的非50%占空比只会加剧此问题。 此时、使用 LMX2592可能难以实现。

    如果 TI 能够重现此问题、我们将不胜感激、并建议您是否需要探索替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SID、

    为了重复这一点、我至少需要这样做:
    VCO 频率
    2.倍压器打开/关闭
    3.输出频率

    从您所说的话来看、似乎您同时使用倍频器和分频器。 尽管数据表可能不会对此提出建议、但我可以告诉您、我们从未以这种方式对器件进行过表征、也未打算以这种方式使用器件。 在不同时使用倍频器和分频器的情况下、始终有一种表达频率的替代方法。 例如、OSCin=100M、Fvco=4500 MHz、Douber=ON、Fout =3000 MHz、那么使用 Fvco=6 GHz 除以2、您将获得更好的性能和更低的电流。 对于3分频、我知道它设计用于高达7.1 GHz 的输入、但如果您在此之前放置倍频器、它可能会突破其设计的极限。

    总之、如果事实证明、当同时使用 VCO 倍频器和1/3分频器时、问题就会发生、但当只更改 VCO 频率并使用具有常规 VCO 的1/2分频器时、问题就会消失、 然后、"修复"就是这样做、也许我们会更新数据表和 TICSPro 软件、以便对此提供更好的反馈。

    另一方面、如果您在不同时使用倍频器和分频器时发现此问题、则我们需要更具体的设置。 如果您在我们的 TICSPro GUI 上展示了您正在执行的操作或提供了保存的 TICSPro 文件、则最好进行复制、但我们也可以使用寄存器。

    另一件事。 假设您使用 VCO 倍频器进行 RFoutA、根本不查看 RFoutB、但 OUTB_MUX 设置为通道分频器或 CHDIV_EN=1 (SEG1 = DIV3)、那么我可以看到这是如何导致问题的。

    此致、
    Dean