This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:单端输入

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772073/lmk04828-single-ended-input

器件型号:LMK04828

你(们)好

我对 LMK04828有疑问。  

当输入 LMK04828B 的 CLKin1 (34引脚)和 CLKin1*(35引脚)用于单端时、输入到哪个?

在数据表中、CLKin1 (34引脚)的输入。 但是、在 LMK04828BEVM 的原理图中、CLKin1*的输入(35引脚)。

是否可以输入 CLKin1 (34引脚)或 CLKin1*(35引脚)?

OSCin 和 OSCin 也是一样的。

数据表
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk04828.pdf

EVA 原理图
http://www.ti.com/lit/ug/snau145b/snau145b.pdf

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您应该能够驱动两侧。 EVM PCB 实际上允许您以任一方式驱动、但有时为了减少电路板的使用混乱并降低成本、我们不会组装所有组件(和 SMA)连接器。

    此致、
    Dean