This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:VCO4异常行为

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768852/lmx2572lp-vco4-weird-behavior

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

你好
我已经为我的项目选择了 LMX2572LP、并且遇到了奇怪的情况。
我使用频段- 137.175MHz、任意 FSK I2S 调制、符号速率- 9600bps、采样率- 230.4kHz (每个符号24个样本)。

如果所选 VCO 不是 VCO4、则工作正常。 我已经制作了一些屏幕截图来显示问题。 每张图片中都提到了相关条件。

第一 个- 148MHz、VCO 强制进入 VCO3。

PIC.1 NVCO=3、I2S_ON、 FSK_EN=1、INPIN_IGNOR=0、Span=500kHz

--------

PIC.2  NVCO=3、I2S_ON、 FSK_EN=1、INPIN_IGNOR=0、Span=100kHz

--------

PIC.3   NVCO=3、I2S_OFF、FSK_EN=0、INPIN_IGNOR=1、Span=500kHz

--------

PIC.4 NVCO=3、I2S_ON、 FSK_EN=0、INPIN_IGNOR=1、Span=500kHz

===========

后四张图片-相同的条件、148MHz、但 VCO 已自动校准至 VCO4

PIC.5  NVCO=4、I2S_ON、 FSK_EN=1、INPIN_IGNOR=0、Span=500kHz

----------

PIC.6 NVCO=4、I2S_ON、 FSK_EN=1、INPIN_IGNOR=0、Span=100kHz

----

PIC.7 NVCO=4、I2S_OFF、FSK_EN=0、INPIN_IGNOR=1、Span=500kHz

--------

PIC.8 NVCO=4、I2S_ON、 FSK_EN=0、INPIN_ignore=1、Span=500kHz

如您所见-如果使用 VCO4 -即使 FSK 已禁用、也会有非常高的采样率杂散和常见本底噪声、但主机 I2S 引脚保持活动状态、

这些噪声和杂散仅在主机 I2S 引脚设置为无效时消失。

遗憾的是、我的大多数频带 都进入了 VCO4。  

那么、问题是-如何在我的频段中实现 FSK I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    VCO4和 VCO3之间的环路带宽可能存在差异。 VCO4的调谐电压可能接近电源轨。 确保您的校准设置正确。 实际上、请尝试设置 CAL_CLK_DIV=3、看看这是否有用。 它会减慢 VCO 校准速度。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dean。

    感谢您的回答。

    我已经尝试过您关于 CAL_CLK_DIV=3的建议、但没有效果。

    此外、我还检查了我的频率范围中的其他频率。 所有已降至 VCO4的频率(145... 162 MHz)具有相同的高杂散和本底噪声。 我可以在 VCO4范围的边界附近使用其他 VCO (VCO3和 VCO5工作正常)、但只能使用 VCO4合成大量频率通道。  

    也许您还有其他想法我可以尝试吗?

    请注意、即使在主机 I2S 保持活动状态时 FSK_EN = 0、也可以看到相同的图片(请参阅图片)。 8在我的第一个帖子中)。

    VCO4似乎无法与 I2S FSK 正常配合使用。

    可以检查一下吗?

    非常尊重

    Boris

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、

    根据 lmx2572杂散特性、VCO3和 VCO4之间的杂散非常相似; 在2dB 以内。

    您是否偶然使用了 TICSPro?  如果是、您能否保存文件并发布、以便我们尝试复制此文件?

    如果没有、您能否提供输入基准频率和寄存器设置(首选十六进制格式)?

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dean

    是的、我使用 TICSPro、文件已附加。

    但我必须指出的是、只有在使用 FSK I2S 时才会注意到这种奇怪的 VCO4行为。

    如果我断开或关断主机 I2S 引脚、噪声图看起来与使用的每个 VCO 完美、包括 VCO4。

    但是、如果这些 I2S 引脚已连接且处于活动状态-噪声和杂散会变得很糟糕(仅当使用 VCO4时、无论 FSK_EN 位如何)。

    我使用文件中的 TICSPro 和调制参数:每个符号一位、符号速率= 9600、采样率= 230.4kHz (每个符号24个样本)、偏差= 3.6kHz、数据模式= PN9、采用高斯整形(BT=0.45)。

    非常尊重

    Boris

     P.S. 我附加了.ZIP 文件,因为该板不允许附加 TICSPro 文件(.TCS):)

    e2e.ti.com/.../l2572lp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    我获得了文件并将其锁定、看起来正常、但正如您所说、我需要连接 I2S 引脚。 我仍然需要弄清楚如何做到这一点。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dean。

    如果只使用信号发生器在 I2S 引脚 FS (SysRefReq)上生成方波、则可以看到 VCO3和 VCO4之间的差异。

    我在实验中发现了这一差异、并附上了图片(我使用了192kHz 左右的方波、 2.6V p-p 至 I2S 引脚 FS)

    FSK_EN 位不会影响这些杂散。

    实际上、您可以将该信号连接到任何 I2S 引脚以实现相同的效果。

    真诚地尊重

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    我们能够在 EVM 上重现此问题。 我们的杂散为-60dBc、输入电平为8dBm。

    我没有发现任何可编程设置会对这产生更好的影响。 如果我使用 INPIN_FMT 进行修整并设置为 LVDS、我可以使该值更差10 dB、但找不到更好的方法。

    我看到的唯一一点是、减小该振幅对杂散有直接影响;如果我将192kHz 输入信号的振幅减小5dB、杂散会下降5dB。

    我可以在 VCO3和 VCO4之间切换、VCO4会出现杂散、但 VCO3不会出现杂散。

    我只能猜测解释原因、但如果 VCO 内核3电感器更接近芯片布局上的 SysRefReq 引脚、我不会感到意外。 不过、这只是一个猜测。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dean。

    感谢你的帮助。

    根据数据表、I2S 信号必须介于1.8V 和3.3V 之间、因此杂散无论如何都将过高。

    如果我理解正确、您会回答-我的问题无法解决。
    如果是-因此、当频率范围下降到 VCO4时、意味着无法使用 LMX2572LP、并且计划使用 FSK I2S。

    你会给我什么建议?
    TI 是否会解决这个问题、并将发布"Rev. “B”的时间?
    我应该等待这种情况、还是应该搜索其他产品?

    真诚地尊重
    Boris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    我不是有关 LMX2572LP 的 I2S 和 FSK 调制的专家、上周有几个人外出。
    如果我们幸运的话、有人会有一个我没有想到的绝妙想法、因为我认为我们没有任何针对这个芯片的修订版 B 的计划。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dean。

    好的、让我们等待一个新的想法、我真的希望这些人在返回时能够找到一些权变措施解决方案。
    感谢您让他们了解问题。

    真诚地尊重
    Boris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、

    我们已通知他们、如果他们能够提出明智的解决方案、我们将告知您。

    此致、
    Dean