This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:使用晶体振荡器时的连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760420/cdcm6208-connection-when-using-crystal-oscillator

器件型号:CDCM6208

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 CDCM6208用于 K2H、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想将晶体振荡器(25MHz)用于 CDCM6208并连接到 SEC_REFP。

在这种情况下,SEC_REFN 与 GND 相连,它是否正确?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Sec_REFN 可保持未连接状态(悬空)。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    感谢你的答复。

    我知道晶体振荡器输出连接到 SEC_REP、而 SEC_REFN 保持悬空。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一