This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770197/lmx2572-lmx2572

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我在运行芯片时遇到问题。   PLL 设置 锁定、但 频率未锁定。

使用 VCO 强制、我只能为 VCO4 和 VCO6子范围运行芯片。

这种行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    有许多可能性:
    向 LMX2572提供的参考无效。
    2. SPI 编程不可靠--尝试一些简单的 SPI 命令,如 POWERDOWN,以确保器件能够正确识别 SPI 写入。
    3.电源电流受限
    4.检查编程。 您是否正在使用 TICSPro? GUI 对此提供了有用的反馈。
    5.在 TICSPRO 中载入缺省模式、复位芯片(RESET=1、然后 RESET=0)、载入所有寄存器。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dean:

    基准时钟正常。

    2、4、5 SPI 正常、 我每秒写入频率设置、 2-3小时内没有错过设置。

    首先、我使用了我的寄存器设置、 然后使用了 TICSPRO 生成的寄存器设置。 我可以回读

    所有寄存器及其运行方式均符合预期-写入和读取值相同( 只读寄存器除外)。

    我已经尝试 了自清除复位和 带 RESET=0的显式写入、没有任何结果。

    3. 这似乎是电源问题或硬件接线。

       该芯片由两 个 ADP150AUJZ-3.3供电、一个分支连接到 VCCBUF、另一个分支为所有其他引脚供电。

       视觉上(通过示波器) 、电源没有问题。

    问题:

    1.有一堆"旁路"引脚、这些引脚上的预期电平是多少?

    2."锁定" 大部分被锁定、无论频率错误或不稳定、

    但有时、它没有锁定。。。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6175.LMX2594-Initialization-Power-Up-and-Calibration.pdfVladimir、

    好的、听起来有些基本的东西正在运行。  除非您对器件进行了误编程、否则很难想象只有两个内核才能工作的原因。  当您强制设置范围时、您是否尝试过?

    VCO_DACISET_FORCE=1 、VCO_DACISET=200

    VCO_CAPCTRL_FORCE=1、VCO_CAPCTRL=100

    VCO_SEL_FORCE=1 、VCO_SEL = 1、2、3、4、5、6

    对于"锁定"、如果这是基于"VCO 校准状态"锁定检测、则可能是这种问题、因为您可能会因这种类型而失去锁定、并且不会指示锁定。

    我没有 LMX2572的偏置级别文档、但我有一个适用于 LMX2594的文档、它应该非常相似、我随附了该文档。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用用户="Dean Banerjee "]

    VCO_DACISET_FORCE=1 、VCO_DACISET=200

    VCO_CAPCTRL_FORCE=1、VCO_CAPCTRL=100

    VCO_SEL_FORCE=1 、VCO_SEL = 1、2、3、4、5、6

    [/报价]

    是否可以澄清-使用  默认 N、NUM、DENOM、Fpfd 路径寄存器或 某些设置运行此设置?

    对于"锁定" 、我使用连接到 MUXOUT 的 LED (输出功能"锁定检测")、您能澄清 一下"VCO 校准状态"吗?

    我已检查"LMX2594初始化..."中提供的电压  文件。 电压 非常接近、看起来是可以的。

    问题:

    1。  在给定文件中提到 FCAL_EN=0。 但 LMX2572数据表规定:  

    "启用和激活 VCO 频率校准。 向寄存器 R0写入该位
    设置为1可启用和触发 VCO 频率校准。 将0写入该域
    禁止。"

    2.在初始化过程 中-

    "四. 按照从最高到最低的相反的顺序对所有寄存器进行编程

     5.等待10ms

     6.使用 FCAL_EN 对寄存器 R0进行一次额外编程、以确保 VCO 校准从稳定状态运行"。

     因此 、两 个 R0写入被隐含地间隔10ms。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了: 我能够 为  所有 VCO 运行具有 TICS Pro 寄存器数据集的 PLL。

    PFD_DLY_SEL 似乎 对功能有很大影响。

    我 无法掌握从表3中选择此参数的想法。(LMX2572数据表)

    我将在256...512 ( 3200...6400MHz/12.5MHz)范围内使用 N。

    您能提供更详细的选择指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valdimir、

    您没有最小值 N 个要求问题、因为您的 N 超过200个。
    但是、仍需要根据您选择的小数顺序正确设置 PFD_DLY_SEL。
    例如、如果您选择使用三阶、则 PFD_DLY_SEL 必须为2或3、具体取决于 VCO 频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    现在一切正常。
    非常感谢。